DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Desvinculación de un grupo de iluminación

Desvincular un grupo de iluminación le permite eliminar el grupo de iluminación de las teclas asignadas sin eliminar el grupo de iluminación.
Siga estos pasos para desvincular un grupo de iluminación:
  1. Vaya al panel de control y pulse sobre Tecla superior izquierda.
  2. Pulse Desvincular.
  3. Pulse brevemente 3 veces el pulsador superior derecho del Interruptor inalámbrico para activar el dispositivo y pulse Confirmar en la aplicación.

    El grupo de iluminación se habrá eliminado de las teclas izquierdas superior e inferior.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?