DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Solución de problemas

Causa

Posible causa

Solución

El LED parpadea en rojo.

La batería del interruptor inalámbrico está descargada o agotada.

Sustituir la batería del interruptor inalámbrico.
NOTA: Aparecerá una ventana emergente de notificación en la aplicación.

El interruptor inalámbrico se muestra sin conexión en la aplicación.

La batería del interruptor inalámbrico está descargada o agotada.

Sustituir la batería del interruptor inalámbrico.

El interruptor inalámbrico está desconectado de la red.

Pulse cualquier botón del interruptor inalámbrico.

NOTA: La primera pulsación no activa el funcionamiento del interruptor inalámbrico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?