DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Uso del modo privado

El modo privado le permite desactivar la vista en directo, con lo que se desactivan todas las demás funciones del panel de control para todos los usuarios conectados a la misma red Zigbee. Con este modo, el usuario puede mantener la confidencialidad durante los momentos privados.
Siga los pasos para activar el modo privado:
  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para interior.
  2. Pulse > Configuración.
  3. Toque el interruptor (A) para encender el modo privado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?