DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Ajuste de notificación cuando no haya conexión

Con la aplicación Wiser, puede recibir una notificación cuando la cámara IP esté desconectada.
Siga los pasos para activar la notificación cuando no haya conexión:
  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para interior.
  2. Pulse y pulse Configuración.
  3. Toque (A) para activar la notificación cuando no haya conexión y pulse Confirmar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?