Emparejamiento del dispositivo principal
- En la pantalla de Inicio, pulse
.
- Pulse Dispositivos >
> Energía.
- Seleccione PowerTag Energy (A).
- La página Detección de dispositivos buscará durante un minuto para mostrar los PowerTags disponibles.
- Si hay más de un PowerTag disponible, seleccione uno de ellos (B).
- En la página Configuración del dispositivo, pulse Identificar para identificar el PowerTag principal. Este será la red PowerTag que mide la entrada principal.
- Pulse OK en la ventana de notificación cuando haya terminado de identificar el PowerTag.
- Pulse
(C) para asignar una etiqueta al PowerTag principal.
La lista de etiquetas aparece en la página Tipo. - Seleccione un tipo de etiqueta (D) y pulse Guardar (E).
Una vez seleccionado el tipo Red, el nombre se asigna por defecto como Entrada principal.
- Pulse
(F) y seleccione Sí/No en función de si tiene o no paneles solares instalados.
- Sí: Consulte la sección Emparejamiento del dispositivo con un sistema solar en red.
- No: Si no tiene paneles solares instalados. Continúe con el paso 11.
La dirección de alimentación se activará automáticamente (H). - Ajuste el Límite
de potencia (G).NOTA: El límite de potencia es la alimentación máxima admisible en la red en su contrato. Ayudará a evitar desconexiones de potencia apagando cargas para mantener el consumo de alimentación por debajo de un límite definido. Por defecto, el límite de potencia está ajustado para medir en kVA.
Seleccione su límite de potencia (kVA/A/kW) en el menú desplegable y, a continuación, pulse
e introduzca un valor según su país usando el teclado de marcado. La siguiente tabla muestra los valores por defecto dentro del rango:
País
Valor por defecto
Rango
Francia
36 kVA
1 - 42 kVA
Alemania
60 A
15 - 160 A
España
15 kW
1 - 42 kW
Bélgica
40 A
15 - 160 A
Suecia
20 A
16 - 63 A
Finlandia
20 A
16 - 63 A
Dinamarca
25 A
25 - 35 A
IMPORTANTE: No puede introducir un valor mayor o menor que el intervalo especificado. - Active el interruptor de alternancia Dirección
contraria (I) si la dirección de alimentación
es de Hogar a Red.IMPORTANTE: La activación de Dirección contraria asegura que la dirección de alimentación sea correcta.
- Pulse Guardar (J).
Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:
-
+ Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.
-
Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.
NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.Ahora puede ver el dispositivo recién añadido en la pestaña Control, en las pestañas Todo y Habitación.
NOTA: Si solo tiene un PowerTag en todo el sistema Wiser, la página Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la página de Inicio.NOTA: Se le notificará para que introduzca la tarifa después de la puesta en servicio del PowerTag. Consulte la sección Ajuste de tarifaNOTA: Si ya ha configurado su tarifa, se le redirigirá a la pantalla de Inicio para ver el estado del dispositivo. -