Emparelhar o dispositivo principal
- No ecrã inicial, toque em
.
- Toque em Dispositivos >
> Energia.
- Selecione PowerTag Energy (A).
- A página Procura de dispositivos irá pesquisar durante um minuto para exibir os dispositivos disponíveis PowerTags.
- Se houver mais do que um PowerTag SmartTag disponível, selecione um deles (B).
- Na página Configuração do dispositivo toque em Identificar para reconhecer o PowerTag principal. Esta será a Rede PowerTag que mede a entrada principal.
- Toque em OK na janela de notificação quando tiver concluído a identificação do PowerTag.
- Toque em
(C) para atribuir uma etiqueta ao PowerTag principal.
A lista de etiquetas aparece na página Tipo. - Selecione um tipo de etiqueta (D) e toque em Guardar(E).
Uma vez selecionado o tipo de Rede, o Nome é atribuído por predefinição como Entrada principal.
- Toque em
(F) e selecione Sim/Não se tiver painéis solares instalados.
- Sim: Consulte Emparelhar o dispositivo com um sistema solar ligado à rede.
- Não: Se não tiver painéis solares instalados. Avance para o passo 11.
A direção da energia será ativada automaticamente (H). - Defina o Limite
da rede (G).NOTA: O limite da rede é a energia máxima permitida na rede do seu contrato. Ajudará a evitar disparos de energia, desligando as cargas de modo a manter o consumo de energia abaixo de um limite definido. Por predefinição, o limite da rede é definido para medir em kVA.
Selecione o seu limite da rede (kVA/A/kW) (C) no menu pendente e, em seguida, toque em
e introduza um valor, utilizando o teclado numérico de acordo com o seu país. A tabela seguinte apresenta os valores predefinidos dentro do intervalo:
País
Valor predefinido
Intervalo
França
36 kVA
1–42 kVA
Alemanha
60 A
15–160 A
Espanha
15 kW
1–42 kW
Bélgica
40 A
15–160 A
Suécia
20 A
16–63 A
Finlândia
20 A
16–63 A
Dinamarca
25 A
25–35 A
IMPORTANTE: Não é possível introduzir um valor superior ou inferior ao intervalo especificado. - Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção (I), se a direção
da energia for da Casa para a Rede.IMPORTANTE: Ao ativar Inverter direção assegura que a direção da energia está correta.
- Toque em Guardar (J).
Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem sucedido com as seguintes opções:
-
+ Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.
-
Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.
NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.Agora, pode ver o dispositivo recém adicionado no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.
NOTA: Se tiver apenas um único PowerTag em todo o sistema Wiser, a página Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através da página Principal.NOTA: Será notificado para introduzir a tarifa após o PowerTag ser comissionado, consulte Definir tarifaNOTA: Se já tiver configurado a sua tarifa, será direcionado para o ecrã inicial para visualizar o estado do dispositivo. -