DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Verwaltung des Jalousiebetriebs ohne Temperatursensor

Mit der Wiser Home App können Sie den Jalousiebetrieb in einem Raum verwalten, in dem kein Temperatursensor installiert ist.

So legen Sie die Referenztemperatur fest:
  1. Tippen Sie auf der Setup-Seite für Saisonalen Komfortmodus auf Andere Raumsensoren.
    HINWEIS: Die Wiser Home App zeigt die Räume ohne Temperatursensoren in der Liste (A) an.
  2. Wählen Sie einen Raum aus der Liste (A) aus.
  3. Sie können eine der folgenden Temperaturen als Referenztemperatur für den ausgewählten Raum verwenden:
    • Temperatur vom Temperatursensor eines anderen Raums erkannt.

    • Durchschnittliche Temperatur, die von allen Temperatursensoren zu Hause erfasst wird.

    1. Um die Temperatur eines anderen Raums als Referenztemperatur zu verwenden, wählen Sie einen Raum aus der Liste (B) aus.

      HINWEIS: Die Temperatur des ausgewählten Raums wird als Referenztemperatur betrachtet.

    2. So verwenden Sie die von allen Temperatursensoren erkannte Durchschnittstemperatur als Referenztemperatur:

      1. Tippen Sie auf Durchschnittliche Raumtemperatur (C).


      2. Tippen Sie auf Ja, ich bin sicher.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?