DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Jalousie mit Kipplamellen

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Jalousien > Jalousie mit Kipplamellen.
  3. Tippen Sie auf Dauer Öffnen/Dauer Schließen (A) und geben Sie die aufgezeichnete Öffnungs-/Schließzeit der Jalousie ein.
  4. Tippen Sie auf (B), und geben Sie die Neigungsdauer der Jalousielamellen entsprechend der Neigungsposition ein.
    WICHTIG: Der Mindestwert für die Standardzeit für die Kippdauer ist 01.00 s. Wenn Sie einen Wert kleiner als 01.00 s einstellen, wird dieser nicht gespeichert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?