DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Einschaltverhalten einrichten

Sie können die Helligkeitsstufe Ihres Geräts beim Einschalten einstellen.

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

  2. Tippen Sie auf Geräte > Leuchten.

  3. Wählen Sie das zu aktualisierende Gerät aus und tippen Sie auf Einschaltverhalten.

    HINWEIS: Wenn Sie diese Option in Ihrer App nicht finden können, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurück und führen Sie den Kopplungsprozess durch.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen gemäß Ihren Wünschen aus:

    Zuletzt auf Helligkeitsstufe: Das Licht schaltet sich mit derselben Helligkeit ein wie beim letzten Ausschalten.

    Spezifische Helligkeitsstufe: Mit dieser Option können Sie jedes Mal, wenn Sie das Licht einschalten, die gewünschte Helligkeitsstufe erreichen. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit einzustellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?