DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Einen Moment erstellen

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Gehen Sie zu Momente, und tippen Sie dann auf , um einen Moment zu erstellen.
  3. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).
    TIPP: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihren Moment darstellt, indem Sie auf tippen.
  4. Tippen Sie auf Aktionen hinzufügen (B), um die Geräteliste auszuwählen.
  5. Im Menü Aktionen hinzufügen können Sie die Geräte auswählen (C).
  6. Wenn Sie das Gerät ausgewählt haben, tippen Sie auf Fertig.
  7. Tippen Sie auf dem Bildschirm Moment-Einstellungen auf das Gerät, um die Bedingung einzustellen. Wenn es sich beispielsweise um einen Dimmer handelt:
    • Zum Einschalten tippen (D).
    • Ziehen Sie den Schieberegler nach oben/unten, um die Helligkeit zu erhöhen/zu verringern (E), und tippen Sie oben rechts auf Einstellen.
  8. Nachdem Sie alle Bedingungen festgelegt haben, tippen Sie auf Speichern.
    Sobald Sie den Moment gespeichert haben, wird er auf der Registerkarte Momente angezeigt. Tippen Sie auf den Moment, um ihn zu aktivieren.
    VORSCHLAG:
    • Wenn Sie die erstellten Momente auf dem Startbildschirm anzeigen möchten, gehen Sie zu Start > > Startbildschirm > Momente und aktivieren Sie den Schalter für Momente.

    • Sie können die Momente auch durch Tippen auf Bearbeiten über die Registerkarte Momente auf dem Startbildschirm oder durch Tippen auf Automatisierung > Momente > Neu ordnen neu anordnen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?