DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Verhalten der LED-Anzeige einrichten

Sie können das Verhalten der LED-Anzeige Ihres Geräts so einstellen, dass der Gerätestatus angezeigt wird.

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

  2. Tippen Sie auf Geräte > Leuchten.

  3. Wählen Sie das zu aktualisierende Gerät aus und tippen Sie auf Verhalten der LED-Anzeige.

    HINWEIS: Wenn Sie diese Option in Ihrer App nicht finden können, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurück und führen Sie den Kopplungsprozess durch.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen gemäß Ihren Wünschen aus.

    LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist

    Die LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

    LED aus, wenn Spannung anliegt

    Die LED erlischt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

    Immer ausgeschaltet

    Die LED bleibt immer ausgeschaltet.

    Immer eingeschaltet

    Die LED bleibt immer eingeschaltet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?