DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Auswählen des Gerätetyps

Mit der Wiser Home App können Sie den Gerätetyp Ihren Anforderungen entsprechend ändern.
HINWEIS: Der Gerätetyp wurde bei der Kopplung mit dem Wiser Hub als Jalousie ausgewählt. Sie können den Gerätetyp als Jalousie mit Kipplamellen ändern, wenn sie über eine Neigungsfunktion verfügt.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Jalousien.
  3. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie einen Gerätetyp aus.
  4. Wenn Sie als Gerätetyp Jalousie mit Kipplamellen ausgewählt haben, tippen Sie auf (B) und wählen Sie einen Lamellen-Typ (C) aus.
  5. Tippen Sie auf Einstellung.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?