DUG_PowerTag-E_WH-09

Personliggjorte energiindsigter (anslået energi)

Sådan vises historikken og indsigterne for det anslåede energiforbrug for lignende boliger:

Historik

  1. På den nederste navigationsbjælke, tryk på > Historik.

  2. Tryk på (A), og vælg den nødvendige tidsramme: Måneder eller År.

  3. Rul ned for at se fordelingen af forbruget.

    TIP: Tryk (B) for at skifte fra anslået historik til målt historik.

BEMÆRK:
  • Kortene (C) viser kun de 5 produkter med det største forbrug for den valgte tidsperiode. De belastninger, der vises øverst, er baseret på brugen i hele området. Hvis Evlink home Smart f.eks. ikke bruges så meget i oktober, vises det på kortet Andre (D). Den opdaterede forbrugsværdi vises i fordelingsdelen, når du ruller ned.

  • De brugerdefinerede etiketter for belastninger er grupperet i fordelingen Andre (D).

Indsigter

  1. På den nederste navigationsbjælke, tryk på > Indsigter.

  2. På siden Indsigt kan du se følgende:

    • Årlig regning i henhold til den anførte tarif (A).

    • Sammenligning af energiforbrug med tilsvarende boliger.

      • (B) angiver dit hjems energiforbrug.

      • (C) angiver energiforbruget for tilsvarende hjem.

    • Opdater hjemmeprofil (D).
    • Dit bedste tip til energibesparelse iht. dit forbrug (E).

    • Liste over alle tip til at spare energi (F).

  3. Tryk (F) for at se alle tips:

    • Opgave (G): liste med tips til at spare energi.

    • Udført (H): liste med afsluttede tips.

    TIP:
    • Tryk på Læs mere for at se de detaljerede oplysninger vedrørende tippet og de anslåede besparelser pr. år.

    • Tryk Markér som udført, hvis du har brugt tippet. Det færdige tip vises fanen Udført (H).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?