DUG_PowerTag-E_WH-09

Details

Unter Details finden Sie Informationen zur Jahresrechnung für den festgelegten Tarif. Dies hilft Ihnen dabei, den Energieverbrauch zu überwachen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Details.
So rufen Sie Details auf:
  1. Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf > Details > Energiekosten (A).

  2. Wählen Sie einen Zeitraum aus, für den Kosten angezeigt werden sollen.

    • Tage

    • Monate

    • Jahre

  3. Tippen Sie auf Meine Einsparungen (B), um die Ersparnisse und Einkommensgeschichte anzuzeigen.

    WICHTIG: Meine Ersparnisse ist nur in den folgenden Szenarien verfügbar:
    • Meine Einsparungen ist nur verfügbar, wenn Sie PowerTag für Solar oder Solar mit Batterie (Kombi) installiert haben.

    • Wenn Sie die Funktion Meine Rechnung reduzieren aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Meine Rechnung reduzieren.

    HINWEIS: Bitte lesen Sie die Beschreibung unter den Bildern.

    Energiekosten mit PowerTag installiert für Netz und Verbraucher

    Energiekosten mit PowerTag und Solar

    Energiekosten mit PowerTag, Solar und Meine Rechnung reduzieren

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?