DUG_PowerTag-E_WH-09

Live

Mit der Wiser Home App können Sie Live-Daten zum Stromfluss in Ihrem Haus anzeigen (Netzimport und -export).
So zeigen Sie Live-Daten an:
WICHTIG: PowerTag muss auf dem Netz und zusätzliche Stromquellen wie Solar, Solar und Batterie installiert werden, um genaue Daten des Stromflusses zu erhalten.
  1. Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf .
  2. Tippen Sie auf Live.
    • Netzimport: Der Verbrauch im Stromnetz durch Verbraucher wird blau dargestellt.
    • Netzimport und -export (gilt für Netz mit Netz-Solaranlage): Der Verbrauch im Stromnetz durch Verbraucher wird blau dargestellt und der verkaufte überschüssige erzeugte Solarstrom wird grün dargestellt.

      Der Verbrauch im Stromnetz durch Verbraucher wird blau dargestellt

      Der verkaufte überschüssige erzeugte Solarstrom wird grün dargestellt

    • Netz, Solar und Batterie
      • Netz: In Blau dargestellt.

      • Solar und Batterie: In Grün dargestellt.

      Scrollen Sie nach unten, um den Graphen anzuzeigen.

      • Gesamtverbrauch: Zeigt den Gesamtenergieverbrauch in kWh an.

      • Solar Produktion: Zeigt die von der Solaranlage erzeugte Energie in kWh an.

      • Selbstversorgung: Zeigt den Prozentsatz der von der Solaranlage erzeugten Energie an, die vom Haushalt verbraucht wird.

      • % der verwendeten Produktion: Zeigt den Prozentsatz der verwendeten Solarenergie an.

    • Batterie
      • Batterie: In Schwarz dargestellt.

      • Der Leistungswert der Batterie (Laden und Entladen in kW) und der Prozentsatz der Batterie werden nacheinander angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?