DUG_PowerTag-E_WH-09

En direct

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez consulter les données en direct du flux de puissance dans votre maison (importation et exportation du réseau).
Pour afficher les données en direct :
IMPORTANT: Il est nécessaire d’installer PowerTag sur Réseau et des sources d’alimentation supplémentaires telles que l’énergie solaire, solaire et de batterie pour disposer de données précises sur le flux d’énergie.
  1. Sur la barre de navigation inférieure, appuyez sur .
  2. Appuyez sur En direct.
    • Importation du réseau : La consommation du réseau avec les charges est représentée en bleu.
    • Importation et exportation du réseau (applicable au réseau avec système solaire sur réseau) : La consommation du réseau avec les charges est représentée en bleu et l’énergie excédentaire de la production solaire vendue est représentée en vert.

      La consommation du réseau avec les charges est représentée en bleu

      L’énergie excédentaire de la production solaire vendue est représentée en vert

    • Réseau, solaire et batterie
      • Réseau : Représenté en bleu.

      • Solaire et batterie : Représenté en vert.

      Faire défiler vers le bas pour afficher le graphique.

      • Consommation totale : indique la consommation d’énergie totale en kWh.

      • Production solaire : indique l’énergie produite par le système solaire en kWh.

      • Autosuffisance : indique le pourcentage d’énergie produite par le système solaire et consommée par le foyer.

      • % de la production utilisée : indique le pourcentage d’énergie solaire utilisée.

    • Batterie
      • Batterie : représentée en noir.

      • La valeur de puissance de la batterie (charge et décharge en kW) et le pourcentage de la batterie sont affichés l’un après l’autre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?