DUG_PowerTag-E_WH-09

Umstellung von Wiser Energy auf Wiser Home

Umstellungsvideo: Klicken Sie hier für das Umstellungsvideo.

WICHTIG: Wenn Sie über ältere PowerTags mit Firmware-Version 3.x.x oder früher verfügen (die Firmwareversion wird auf dem Gerät gedruckt oder kann vom Kundendienst bereitgestellt werden), aktivieren Sie den Schalter Älterer PowerTag Modus auf dem Bildschirm Gerätedetails des Wiser Hub, damit das System eine Kopplung mit diesen Geräten herstellen kann.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Wiser Home App auf .

  2. Tippen Sie auf Geräte > Hub 2. Gen, um zum Bildschirm Gerätedetails zu navigieren.

  3. Tippen Sie auf den Schalter und aktivieren Sie Älterer PowerTag Modus, um die alten PowerTags in Betrieb zu nehmen.

Weitere Informationen finden Sie im Wiser Home - Systembenutzerhandbuch.

Weitere Informationen finden Sie im:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?