DUG_PowerTag-E_WH-07

Migrering från Wiser Energy till Wiser Home

Migreringsvideo: Klicka här för migreringsvideon.

VIKTIG: Om du har en äldre PowerTag med firmware-version 3.x.x och tidigare (firmware-versionen är tryckt på enheten eller kan tillhandahållas av kundsupport) aktiverar du växlingsreglaget Legacy PowerTag Energiläge på Wiser Hubs Enhetsdetaljer så att systemet kan parkopplas med dem.
  1. På sidan Hem i Wiser Home-appen trycker du på .

  2. Tryck på Enheter > Hub 2nd Gen för att navigera till skärmen Enhetsdetaljer.

  3. Tryck på växlingsreglaget och aktivera Legacy PowerTag Energiläge för att driftsätta den gamla PowerTag.

Mer information finns i:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?