DUG_PowerTag-E_WH-09

Parring af hovedenheden med solcellesystemet på elnettet

BEMÆRK: Systemet understøtter ikke 2 solcellestrenge, og det er ikke muligt at tilføje 2 solenergi-PTE'er. Hvis du vil føje endnu en solcelle til systemet, skal du først fjerne den eksisterende solcelle og derefter tilføje den nye solcelle.

Hvis du har installeret PowerTagen med et eksisterende solcellesystem på elnettet, er strømflowet i en af følgende retninger:

  • Elnet til Hjem: Import

    (Hjem forbruger strøm fra elnettet)
  • Hjem til elnet: Eksport

    (Overskydende strøm fra solcelleproduktion leveret til elnettet)

Det er nødvendigt at konfigurere den korrekte strømretning, da PowerTagen ellers kan måle strømretningen forkert - (elnet til Hjem:som eksport) og (Hjem til elnet som import).

  1. Tryk på skærmen Hjem på  .
  2. Tryk på Enheder >  >  Energi.
  3. Vælg PowerTag Energy.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Energi > PowerTag Energy.
  4. Siden Enhedsregistrering søger efter et øjeblik for at vise de tilgængelige PowerTags.
  5. Hvis der er mere end én tilgængelig enhed, vælges den ønskede.
  6. På siden Enhedskonfiguration trykkes på Identificér at genkende hoved-PowerTagen.
    Der vises et notifikationsvindue, og status-LED'en blinker hurtigt med grønt på PowerTagen.
  7. Tryk OK i meddelelsesvinduet, når du er færdig med at identificere PowerTagen.
  8. Tryk for at tildele PowerTagen en etiket.
    Listen over etiketter vises på siden Type.
  9. Vælg en mærketype (Elnet), og tryk på Gem.
    BEMÆRK: Det anbefales at vælge typen Elnet til at repræsentere hoved-PowerTagen.
    Når typen Elnet er valgt, er Navn som standard tildelt som Nettilslutning.
  10. Tryk på (A), og vælg Ja, hvis du har installer solpaneler.
    Strømretningen aktiveres automatisk.
  11. Tryk på (B), og vælg en af følgende muligheder baseret på dit behov:
    • Ja, jeg sælger det hele: (Solcellesystem bundet til elnettet) Tilsluttet husets elnet (hovedforsyning). Al den producerede energi sendes ind i elnettet.
    • Ja, jeg sælger noget af den: (Solcellesystem på elnettet) Tilsluttet husets elnet (hovedforsyning). Hvis systemet producerer mere energi end der bruges, tilføres den overskydende strøm til elnettet.
    • Nej: (Solcellesystem ikke på elnettet) Fungerer uafhængigt og er ikke tilsluttet elnettet, men har batterier, der kan lagre den solenergi, der genereres af systemet.
  12. Indstil Grænse for ElnetGrænse for Elnet/størrelse på nettilslutning (C).
    BEMÆRK: Grænse for elnet er den maksimalt tilladte strømforsyning til elnettet i henhold til kontrakten. Det forhindrer udkobling af strømmen ved at lukke ned for belastninger for at holde strømforbruget under en defineret grænse. Som standard er grænsen for elnet indstillet til at måle i kVA.

    Vælg din grænse for elnet (kVA/A/kW) i rullemenuen, og tryk derefter på og indtast en værdi gældende for dit land med det numeriske tastatur. Følgende tabel viser standardværdierne inden for området:

    Land

    Standardværdi

    Område

    Frankrig

    36 kVA

    1-42 kVA

    Tyskland

    60 A

    15-160 A

    Spanien

    15 kW

    1-42 kW

    Belgien

    40 A

    15-160 A

    Sverige

    20 A

    16-63 A

    Danmark

    25 A

    25-35 A

    VIGTIG: Du kan ikke angive en værdi, der er større eller mindre end det angivne område.
    BEMÆRK: Grænsen for Elnet / størrelsen på nettilslutningen henviser til størrelsen i ampere på hovedafbryderen, der beskytter strømtavlen. Som standard er den indstillet i Wiser Home til 63 A. Den kan indstilles mellem 15 A og 160 A efter behov.
    VIGTIG: Du kan ikke angive en værdi, der er større eller mindre end det angivne område.
  13. Hvis du har valgt indstillingen som Ja, jeg sælger det hele, og strømretningen er fra Elnet til Hjem.
    1. Aktivér vippekontakten Omvendt retning.
  14. Hvis du har valgt indstillingen som Ja, jeg sælger noget af den.
    1. Sluk for kredsbryderen til solcellerne.
      Hvis strømretningen er fra Hjem til Elnet.
    2. Aktivér vippekontakten Omvendt retning.
    3. Slå kredsbryderen til solcellerne til.
      VIGTIG: Aktivering Omvendt retning sikrer, at strømretningen er korrekt.
  15. Hvis du har valgt indstillingen som Nej, er strømretningen fra Elnet til Hjem. Aktivér vippekontakten Omvendt retning, hvis strømretningen er forkert.
  16. Tryk på Gem.
  17. Du får besked om at indtaste tariffen, når PowerTagen er idriftsat, se TariffastsættelseTariffastsættelse.
    BEMÆRK:
    • Hvis du allerede har konfigureret din tarif, bliver du sendt til skærmen Hjem for at se status for enheden.

    • Hvis der er installeret PowerTag, inden der installeres et solcellesystem på elnettet, se Avancerede indstillinger.

    • Hvis du har konfigureret din PowerTag som solenergi eller solenergi/batteri (kombination), (A) vil feltet Har du solpaneler? blive deaktiveret. Se Parring af enheden med ESS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?