DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Bloquear a interface do utilizador

Através da aplicação Wiser Home, pode bloquear os controlos do termostato (não acontecerá nada quando o botão rotativo do termostato for rodado no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio). Isto impedirá que as crianças alterem as temperaturas na divisão quando tocam no botão.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > > Bloqueio do dispositivo (A) para bloquear ou desbloquear o controlo do termostato.
    SUGESTÃO: Quando o bloqueio do termostato está ativado, aparecerá um ao lado do termostato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?