DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Definir a temperatura da divisão através da aplicação

Através da aplicação Wiser Home, pode ajustar a temperatura da divisão para aquecimento ou arrefecimento.

Aquecimento

  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão onde está o termostato.

  2. Toque em para selecionar o termostato.

  3. Ajuste a temperatura da divisão utilizando o controlo deslizante para o aquecimento:

    Funções do termostato:

    • : A temperatura da divisão é inferior ao ponto de referência, por isso o aquecimento é ligado.

    • : A temperatura da divisão é superior ao ponto de referência, por isso o aquecimento é desligado.

    SUGESTÃO: Também pode ajustar a temperatura de referência:
    • Ao tocar em ou na secção de aquecimento no separador Controlo.

    • Ao adicionar o termostato aos seus Favoritos. Para mais informações sobre os Favoritos, consulte o tópico Gerir os favoritos no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

    SUGESTÃO: Ao tocar em , pode definir o tempo de impulso e, mais tarde, desliga-se quando o tempo de impulso termina.

    IMPORTANTE:
    • Quando o tempo de impulso é definido, o sistema aumenta automaticamente a temperatura do ponto de referência em 2 °C para a duração do impulso. Quando o período de impulso termina, a temperatura regressa ao último ponto de referência.

    • Mover o controlo deslizante para a parte inferior da barra ativa o modo Proteção anticongelante. Neste modo, o sistema mantém a temperatura da divisão a uma temperatura constante de 5 °C para evitar a congelação.

Arrefecimento

  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão onde está o termostato.

  2. Para selecionar um termostato, toque em .

  3. Use o controlo deslizante e defina a temperatura da divisão para o arrefecimento.

    NOTA:
    • O indica que a temperatura da divisão é superior à temperatura desejada (ponto de referência), por isso o arrefecimento está ligado.

    • O indica que a temperatura da divisão é inferior à temperatura desejada (ponto de referência), por isso o arrefecimento está desligado.

    SUGESTÃO: Também pode ajustar a temperatura de referência:
    • Ao tocar em ou da secção de arrefecimento no separador Controlo.

    • Quando o adiciona aos seus Favoritos. Para mais informações sobre os Favoritos, consulte o tópico Gerir os favoritos no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

    SUGESTÃO: Pode iniciar o aumento e a diminuição a qualquer momento, tocando em .
    IMPORTANTE: Quando o tempo de impulso é definido, a temperatura de referência diminui automaticamente em 2° C para o tempo de impulso definido. Depois de terminado o tempo de impulso, a temperatura de referência regressa automaticamente para o evento programado atual ou para a temperatura de referência anterior.
NOTA: Se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser, o separador Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?