DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Cancelar todas as substituições

A opção Cancelar todas as substituições (A) coloca todo o aquecimento de novo em "controlo do sistema", o que significa que, se tiver selecionado Impulsionar tudo ou mesmo se tiver impulsionado ou substituído manualmente um ponto de referência de uma determinada divisão, esta opção cancela a substituição e coloca todas as divisões de novo nos seus pontos de referência programados. Pode encontrá-lo no menu "Automatização", tocando no separador "Automatização" na parte inferior do ecrã Inicial.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?