DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Gerir as definições avançadas

A aplicação Wiser Home oferece definições avançadas para o termostato. Estas definições incluem seletores de ativação/desativação que lhe permitem ativar ou desativar a proteção da válvula, ativar a entrada de arrefecimento e o relé de saída, e ajustar o tempo de ciclo e a entrada universal.
NOTA: A realização de alterações nas definições avançadas pode afetar gravemente o sistema. Assim, certifique-se de que compreendeu o impacto que estas podem ter antes de fazer qualquer alteração nas definições avançadas.

Para efetuar as definições avançadas:

  1. No ecrã Inicial, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > > Definições avançadas (A).

  3. Leia o aviso e toque em OK.

Proteção da válvula

Ative a saída de duas em duas semanas para evitar o calcificação da válvula.

Controlo de arrefecimento

Ative a entrada para a deteção de comutação de arrefecimento.

Relé de saída

Esta opção é para desativar o relé, se for utilizado como dispositivo de medição da temperatura.

Tempo de ciclo do relé

Nas definições avançadas, pode escolher o tempo de ciclo do relé. Esta definição determina o comprimento de cada ciclo ligado/desligado do relé de saída. A percentagem de tempo nesse período de ciclo em que o relé está ligado é variável com base na procura. Um período de ciclo mais longo pode ser mais adequado para superfícies de aquecimento lento, como um chão de betão. Um tempo de ciclo curto é mais apropriado para superfícies de aquecimento mais rápidas, como um aquecedor de painel elétrico.

Por exemplo, 20 minutos = três ciclos por hora.

NOTA: Um tempo de ciclo de relé pode ser visualizado apenas quando o relé de saída está ligado.

Toque em Tempo de ciclo do relé (C) e escolha uma das opções (D):
  • 5 min

  • 10 min

  • 20 min

  • 30 min

Entrada universal

A entrada universal pode fornecer uma redução de 2 ºC quando a entrada é controlada por um temporizador de redução ou por um sensor de aproximação da divisão. Nas definições avançadas, pode escolher Entrada universal.

Toque em Entrada universal (E) e escolha qualquer uma das opções (F):

  • Desativado – Qualquer alteração de estado na entrada é ignorada nas ocupações da divisão.

  • Deteção de presença – A presença de entrada indica que a divisão está ocupada.

  • Redução – Indica que o termostato deve seguir o ponto de referência desocupado.

Quando a entrada universal está configurada para deteção de presença e deteta ocupação da divisão, o termostato cumpre o ponto de referência definido pelo utilizador. Depois de detetar a divisão como desocupada, o termostato mantém o mesmo ponto de referência para o próximo tempo de ocupação, que é definido nas definições da divisão. Se não houver alteração no estado de ocupação durante este período, o termostato reverte para o ponto de referência desocupado.
Consulte Definições da divisão para obter mais informações sobre a duração da ocupação.


Quando a deteção de presença ou a redução tiverem sido ativadas, o ecrã de matriz de pontos do termostato apresenta o modo ausente como mostrado abaixo, indicando a deteção de entrada.


Exemplo do modo de aquecimento: Se o utilizador definir o ponto de referência do termostato em 23 ºC e as entradas detetarem a ocupação da divisão, o termostato irá cumprir o ponto de referência de 23 °C. No entanto, se a divisão ficar desocupada, o termostato manterá a definição de 23 °C para os próximos 10 minutos antes de passar para o ponto de referência de desocupado de 21 °C, o qual é 2 °C abaixo da definição inicial do utilizador.


Exemplo do modo de arrefecimento: Se o utilizador definir o ponto de referência do termostato em 18 ºC e as entradas detetarem a ocupação da divisão, o termostato irá cumprir o ponto de referência de 18 °C. No entanto, se a divisão ficar desocupada, o termostato manterá a definição de 18 °C para os 10 próximos minutos antes de passar para o ponto de referência de desocupado de 20 °C, o qual é 2 °C acima da definição inicial do utilizador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?