DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Acerca do dispositivo

O Termostato Encastrado Wiser 2 A (a seguir designado CFMT/termostato) é utilizado principalmente para aplicações de aquecimento e arrefecimento à base de água, como o aquecimento de piso à base de água e por radiador.

Funcionalidades do termostato:

  • Medir e controlar a temperatura da divisão

  • Ecrãs de matriz de pontos (temperatura atual da divisão e temperatura definida)

  • Bloqueio de crianças

  • Proteção da válvula

  • Comutador de calor/frio

  • Redução/presença de entrada universal (externo)

  • Controlo de tensão ou sem tensão, normalmente aberto ou normalmente fechado

  • Programação inteligente através da aplicação Wiser


Elementos de operação

  1. Ecrã de matriz de pontos

    • LED de ligação sem fios ( )

    • LED de necessidade de calor e frio ( )

    SUGESTÃO: Todas as indicações dos LED são explicadas no capítulo Comportamento dos LED.
  2. Botão rotativo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?