Predefinição do dispositivo
Pode escolher uma das três configurações predefinidas:
| Predefinição | Configuração | Tempo de ciclo* (min) | Proteção da válvula (por predefinição) |
| P1 | Bomba de calor/Caldeira a óleo | 20 | Desligado |
| P2 | Radiador a água/Caldeira a gás | 10 | Desligado |
| P3 | Piso radiante hidráulico | 10 | Ligado |
*Tempo de ciclo: Esta definição determina a duração de cada ciclo ligado/desligado do relé de saída. A percentagem de tempo nesse período de ciclo em que o relé está ligado é variável com base na procura. Um período de ciclo mais longo pode ser mais adequado para superfícies de aquecimento lento, como um chão de betão. Um tempo de ciclo curto é mais adequado para superfícies de aquecimento mais rápidas, como um aquecedor de painel elétrico.
Configuração predefinida inicial
(por predefinição)
Quando
o termostato é ligado pela primeira vez, ou imediatamente após
uma reposição de fábrica, o "P1" pisca por predefinição
nos LED da matriz para indicar que a Predefinição (P1) está selecionada para fornecer a configuração inicial.
Modificar o valor predefinido
Quando o botão de pressão
rotativo é rodado no sentido dos ponteiros do relógio, aumenta o valor predefinido em 1 e ao rodar o botão rotativono sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, diminui
o valor predefinido em 1.
Por exemplo, quando o botão rotativo é rodado no sentido dos ponteiros
do relógio, a predefinição P1 passa para P2; ao continuar
a rodar o botão rotativo no sentido dos ponteiros do relógio,
a predefinição muda para P3.
Confirmar a predefinição
Selecione a predefinição que corresponde
às suas necessidades, rodando o botão rotativo e, em seguida,
mantenha premido este botão durante > 1 seg. para confirmar a
seleção.
Por exemplo, o P1 é confirmado.