DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Definir a temperatura da divisão manualmente

A temperatura ambiente pode ser aumentada/diminuída manualmente, rodando o botão rotativo do termostato.
Pré-requisito: Selecione a Predefinição.

Rode o botão rotativo do termostato:
  • Na direção dos “ponteiros do relógio” para aumentar a temperatura.

  • Na direção “contrária aos ponteiros do relógio” para diminuir a temperatura.

NOTA:
  • Quando o sistema está no modo de aquecimento e o ponto de referência é superior à temperatura ambiente atual, nessa altura o LED de necessidade está iluminado a vermelho para mostrar que o modo de aquecimento está ativo.

  • Quando o sistema está no modo de arrefecimento e o ponto de referência é inferior à temperatura ambiente atual, nessa altura o LED de necessidade está iluminado a azul para mostrar que o modo de arrefecimento está ativo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?