DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Repor o dispositivo

Pode repor manualmente o termostato para as definições de fábrica ou reiniciar parcialmente.

Reinicialização parcial
Prima e mantenha premido o botão rotativo > 20 s.
O termostato exibe "Sr", indicando a reinicialização parcial, e é selecionado quando o botão é solto.
O "Sr" piscará para confirmar a reinicialização parcial.


NOTA:
  • Se continuar a premir o botão rotativo durante 25 s, o termostato será reposto para o valor predefinido de fábrica.

  • Para cancelar a reinicialização parcial, mantenha premido o botão rotativo durante > 30 s. Este reverte o IU do termostato para o estado anterior antes de o botão rotativo ser premido, sem alterar o estado funcional.

Uma reinicialização parcial irá:
  • Eliminar todos os detalhes da ligação Zigbee.

  • Eliminar todos os detalhes da nuvem e da conta mantidos pelo dispositivo para permitir um novo registo.

  • Reverter para o ponto de referência predefinido no controlo manual.

  • Manter todas as definições de fábrica, por exemplo, o endereço MAC.

  • Manter a configuração do instalador do dispositivo para garantir o funcionamento adequado até e após a(o) nova(o) associação/registo.

Reposição de fábrica
Prima e mantenha premido o botão rotativo > 25 s.
O termostato exibe “Fr”, indicando a reposição de fábrica, e é selecionado quando o botão é solto.
O “Fr” piscará para confirmar a reposição de fábrica.


NOTA: Para cancelar a reposição de fábrica, mantenha premido o botão rotativo durante > 30 s. Este reverte o IU do termostato para o estado anterior antes de o botão rotativo ser premido, sem alterar o estado funcional.

NOTA: Quando o botão rotativo é solto, o "Fr" pisca no ecrã da matriz e o termostato é reposto para as predefinições de fábrica e, após 5 s, regressa a Predefinição.

A reposição para o estado de fábrica irá:
  • Eliminar todos os detalhes da ligação Zigbee.

  • Eliminar todos os dados de configuração.

  • Eliminar todas as informações de agendamento.

  • Reverter para o ponto de regulação predefinido no controlo manual.

  • Manter todas as definições de fábrica, por exemplo, o endereço MAC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?