DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Definições da divisão

Pode definir o canal, a ocupação e a deteção de janela nas definições da divisão.

  1. No separador Controlo, selecione o termostato no qual pretende alterar as definições da divisão.

  2. No ecrã de controlo do dispositivo, toque em Definições da divisão para abrir os detalhes da divisão.

Definições do canal

Se o termostato e o dispositivo de piso radiante estiverem na mesma divisão, pode mudar o canal que é atribuído à mesma divisão que o termostato, tocando em Canal nos detalhes da divisão e selecionar o canal.

Ocupação

Pode alterar as definições de ocupação de acordo com os requisitos do utilizador tocando em Ocupação nos detalhes da divisão.

  • Compensação de desocupação: Define o ponto de referência quando a divisão está desocupada.
    Isto ajuda a poupar energia, permitindo que a temperatura se desloque do ponto de referência normal para um nível menos confortável, mas mais eficiente em termos energéticos, quando o espaço não está a ser utilizado.


  • Tempo entre ocupado e desocupado: Pode definir o tempo de atraso entre uma divisão a ficar ocupada e, em seguida, efetuar a transição para um estado de desocupado.
    Este atraso assegura que o sistema não muda imediatamente para um modo de desocupado quando uma divisão fica vazia, evitando flutuações desnecessárias e proporcionando um período de tolerância caso a divisão volte a ficar ocupada pouco tempo depois de ter ficado desocupada. Este atraso ajuda a otimizar a eficiência energética e a manter o conforto no interior do edifício.


  • Tempo mínimo de ocupação: Pode definir a duração mínima na qual o termostato deteta a ocupação antes de realizar determinadas ações, tais como ajustar as definições de temperatura para o ponto de referência de desocupado. Esta funcionalidade ajuda a evitar que o sistema reaja a movimentos ou a presença de pouco tempo, garantindo que responde a uma ocupação sustentada, otimizando assim o consumo de energia e mantendo o conforto de forma eficaz.

Deteção de janela aberta

A deteção de janela aberta num termostato é uma funcionalidade que utiliza os sensores para detetar quando as janelas ou as portas estão abertas nas proximidades. Quando é detetada uma janela ou uma porta aberta, o termostato pode ajustar o sistema de aquecimento para poupar energia. Isto ajuda a melhorar a eficiência energética e pode contribuir para a poupança de custos, ao garantir que o sistema funciona de forma mais inteligente em resposta a alterações no ambiente interior.
Mude a comutação para ativar a deteção de janela aberta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?