DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Criar uma programação/evento

O dispositivo pode ser totalmente controlado e acionado por uma programação. Uma vez definida a programação, o seu sistema irá seguir a programação ativa. Pode criar ou modificar as programações em qualquer altura.

Para criar a programação/evento:

  1. No ecrã Inicial, toque em .

  2. Toque no separador Programação > .

  3. Na página Nova programação, introduza o Nome da programação, selecione Tipo e a divisão.

  4. Toque em Criar.

  5. Selecione qualquer dia (A) e toque em para adicionar um evento:

    • Selecione a temperatura (por exemplo, 16 °C).

      NOTA: Quando coloca o controlo deslizante na parte inferior da barra para a programação, o modo de proteção anticongelante é ativado quando a programação começa.
      No modo de proteção anticongelante, o sistema mantém a temperatura da divisão a 5 °C.
    • Defina a hora (por exemplo, 12:00).

      NOTA: É possível criar no máximo 8 eventos por dia.

      Pode tocar em para copiar a programação de um dia para outros dias ou para copiar todo a programação para uma nova programação ou para uma já existente.

  6. Toque em Definir.

  7. No canto superior direito do ecrã, toque no seletor de ativação/desativação e selecione Manter a programação para ligar/desligar a programação.

Quando o seu sistema estiver a seguir uma programação:
O novo ponto definido continuará ativo até à próxima programação agendada.

Pode ver até à hora no separador Controlo por baixo do nome do dispositivo. Até à hora mostra a hora até à qual a programação está definida como ativada.


Quando o seu sistema não está a seguir uma programação:
Quaisquer alterações efetuadas ao ponto definido com o controlo deslizante continuarão ativas até à próxima vez que o controlo deslizante for utilizado.
Até à hora desaparece do ecrã.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?