DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Definir a luminosidade do ecrã

Através da aplicação Wiser Home, pode definir a luminosidade do ecrã do termostato como ativo (luminosidade durante a interação) e inativo (luminosidade após 60 segundos de inatividade).
Para definir a luminosidade do ecrã do termostato:
  1. No ecrã Principal, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > > Luminosidade (A) para definir a luminosidade ativa e inativa através da barra deslizante (B).
    NOTA:
    • A luminosidade predefinida do ecrã ativa é de 100%. O intervalo é de 1%~100% e a exatidão do ajuste é de 1%.

    • A luminosidade predefinida do ecrã inativa é 0%, o intervalo é de 0% a 100%, a exatidão do ajuste é de 1% e tem de ser <= à luminosidade ativa.

    Por exemplo:
    Permitido: Tanto a luminosidade ativa como a inativa podem ser definidas em 50%.

    Não permitido: Luminosidade inativa definida em 60% e luminosidade ativa definida em 50%.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?