DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Google Home

O Google Home é uma marca de altifalantes inteligentes que funciona de forma semelhante à Alexa. Pode utilizar o Assistente do Google para solicitar informações ou executar uma ação usando uma variedade de comandos.”

Comandos comuns do Wiser para o Google Home:

  • Consulta: "OK, Google, a água quente está ligada?"

  • Comando de água quente: "OK, Google, ligar/desligar a água quente"

  • Temperatura da divisão: "OK, Google, qual é a temperatura do(a) (nome da divisão)?"

  • Definir a temperatura: "OK, Google, definir o(a) (nome da divisão) para XX graus."

  • Aumentar a temperatura: "OK, Google, aumentar o ponto de referência XX graus."

  • Definir a temperatura: "OK, Google, definir o(a) (nome da divisão) para XX graus."

Alterações efetuadas com o Google Home

Todas as alterações são efetuadas através de um comando de voz relacionadas com o termostato, são válidas durante uma hora ou até ao próximo evento agendado. O utilizador não pode alterar esta ação. Isto também se aplica aos aumentos iniciados a partir do termostato do radiador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?