DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Configurar o atuador UFH

Quando a predefinição do termostato está definida em P3 (Piso radiante hidrónico) e está ligada a um atuador de piso radiante Wiser (UFH), o processo de emparelhamento continua a configurar o sistema UFH. O termostato utilizará o UFH para controlar a temperatura da divisão.

O termostato também pode ser utilizado como um sensor de temperatura e um seletor do ponto de referência da temperatura para outros dispositivos de aquecimento, tais como o Relé 16A ou o Termostato Radiador Wiser.
NOTA: Consulte Emparelhar o dispositivo.
  1. Atribua uma divisão ao termostato assim que tiver sido emparelhado e toque em Seguinte para configurar o UFH.
  2. Toque em Dispositivo de saída (A) para o menu deslizante e selecione o UFH (B) na lista que está ligada ao termostato.
    NOTA: O Relé incorporado é selecionado por predefinição como o dispositivo de saída, não havendo outras definições para este.

  3. Toque em Canais (C) e selecione o canal que controla a divisão onde o termostato está localizado.
  4. Toque em Enviar.

    O Termostato está agora na lista no separador Controlonos separadores Todos e nos específicos de divisão.

IMPORTANTE: Se a entrada de arrefecimento estiver ativada em UFH, certifique-se de que o seletor de ativação/desativação em Definições da divisão > Excluir do arrefecimento está ligado. Isto pode ser útil se existirem áreas num edifício que não exijam refrigeração, tais como salas de armazenamento ou espaços desocupados. Consulte Entrada de arrefecimento UFH.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?