DUG_ZB Termostato 2A_WHM-05

Para sua segurança

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
A instalação elétrica segura deve ser realizada unicamente por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados devem deter conhecimentos profundos nas seguintes áreas:
  • Ligação a redes de instalação.
  • Ligação de vários dispositivos elétricos.
  • Instalação de cabos elétricos.
  • Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
PERIGO
PERIGO DE LESÕES MORTAIS DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO
A saída pode transportar corrente elétrica, mesmo quando a carga está desligada.
  • Desligue o fusível no circuito de entrada antes de trabalhar no dispositivo.
  • Assegure-se de que a entrada de alimentação tem um fusível de 2 A.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?