DOCA0219ZH-00

MicroLogic 7.0 P 脱扣单元上的接地漏电保护

  • 接地漏电保护功能主要有助于保护人员免受间接接触的伤害,因为接地漏电电流可能导致裸露的导电部件电位增加。

  • 接地漏电吸合电流值 IΔn 直接以安培为单位进行显示,时间延迟遵循定时限曲线。

  • 此功能需要用到外部矩形互感器。

  • 如果未安装长延时额定值插头,则此功能无法工作。

  • AC 型断路器受到意外脱扣保护。

  • A 型断路器提供最高 10 A 的直流分量耐受能力。

  • 如果选配了外部电压测量输入,则必须将 24 Vdc 外部电源连接到 F1-/ F2+ 端子,请参见电源

  • 有关出厂设置、设置范围、增量步长和设置精度,请参阅阈值和延时设置

吸合电流值 IΔn

IΔn 吸合电流 (A)(精度 0 至 -20%)

0.5

1

2

3

5

7

10

20

30

时间延迟 Δt

Δt 时间延迟(毫秒)

(最大可复位时间)

60

140

230

350

800

Δt 最大分断时间(毫秒)

140

200

320

500

1000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?