DOCA0219ZH-00

中性线保护

三极断路器

通过连接外部互感器,可以在三极断路器上实现中性线保护。

有关设置方法的更多信息,请参阅设置中性线保护

MicroLogic 脱扣单元

5.0 P6.0 P7.0 P

设置

OFF(出厂设置)

N/2

N

1.6xN

保护设置

描述

OFF:中性线不受保护

配电系统不需要保护中性线。

N/2:半中性线保护

中性线的横截面积是相线的一半。

  • 中性线的长延时电流设置 Ir 等于设置值的一半。

  • 中性线的短延时吸合电流 Isd 等于设置值的一半。

  • 中性线的瞬时吸合电流 Ii 等于设置值。

  • 对于接地故障保护 (MicroLogic 6.0 P),中性线的吸合电流 Ig 等于设置值。

N:全中性线保护

中性线的横截面积等于相线的横截面积。

  • 中性线的长延时电流设置 Ir 等于设置值。

  • 中性线的短延时吸合电流 Isd 等于设置值。

  • 中性线的瞬时吸合电流 Ii 等于设置值。

  • 对于接地故障保护 (MicroLogic 6.0 P),中性线的吸合电流 Ig 等于设置值。

1.6xN:超规格中性线保护

在三阶谐波电流较大(或是额定值的数倍)的系统中,中性线中的电流可能超过稳态条件下的相电流

  • 中性线的长延时电流设置 Ir 等于设置值的 1.6 倍。

  • 中性线的短延时吸合电流 Isd 等于设置值的 1.6 倍,但不得超过 10 In,以便限制瞬变并保证系统的自我保护。

  • 中性线的瞬时吸合电流 Ii 等于设置值。

  • 对于接地故障保护 (MicroLogic 6.0 P),中性线的吸合电流 Ig 等于设置值。

四极断路器

有关设置方法的更多信息,请参阅设置中性线保护

MicroLogic 脱扣单元

5.0 P6.0 P7.0 P

设置

OFF

N/2 (factory setting)

N

保护设置

描述

OFF:中性线不受保护

配电系统不需要保护中性线。

N/2:半中性线保护

中性线的横截面积是相线的一半。

  • 中性线的长延时电流设置 Ir 等于设置值的一半。

  • 中性线的短延时吸合电流 Isd 等于设置值的一半。

  • 中性线的瞬时吸合电流 Ii 等于设置值。

N:全中性线保护

中性线的横截面积等于相线的横截面积。

  • 中性线的长延时电流设置 Ir 等于设置值。

  • 中性线的短延时吸合电流 Isd 等于设置值。

  • 中性线的瞬时吸合电流 Ii 等于设置值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?