DOCA0219ES-00

Potencia, energía y frecuencia

Potencia instantánea y factor de potencia

La unidad de control MicroLogic P ofrece una serie de mediciones diferentes.

  • Mediciones de potencia total:

    • Potencia activa instantánea P en kW

    • Potencia reactiva instantánea Q en kvar

    • Potencia aparente instantánea S en kVA

  • Medición del factor de potencia PF

Para garantizar una medición fiable de la potencia y el factor de potencia, deben ajustarse los parámetros Power sign y Sign convention.

NOTA: Para conocer los rangos y precisiones de medición, consulte Rangos de medición y precisión.

Potencia de demanda

  • Visualización de los valores de demanda de la potencia activa P, la potencia reactiva Q y la potencia aparente S

  • Selección del método de cálculo de demanda

  • Visualización del intervalo en el que se calcula el valor

  • Los valores de demanda máximos se muestran y registran en la memoria.

  • Los máximos registrados se pueden restablecer en cualquier momento.

NOTA:
  • El método de cálculo, el tipo de ventana de cálculo (fija o móvil) y su duración se pueden ajustar en el menú Metering setup del menú de historial, mantenimiento y ajustes.

  • La función de sincronización (Synchro.Com) solo está disponible con la opción de comunicación COM. Con esta función, la potencia de demanda se determina a partir de una señal sincronizada por el módulo de comunicación.

  • Estos ajustes se aplican a todas las potencias de demanda (potencia activa P, potencia reactiva Q y potencia aparente S). Si se modifican los ajustes, los valores de demanda se recalculan sistemáticamente.

Energía

La unidad de control MicroLogic P ofrece una serie de mediciones diferentes.

  • Energía total:

    • Energía activa total E.P en kWh

    • Energía reactiva total E.Q en kvarh

    • Energía aparente total E.S en kVAh

  • Energía consumida (energía de entrada), incrementada positivamente:

    • Energía activa E.P en kWh

    • Energía reactiva E.Q en kvarh

  • Energía suministrada (energía de salida), incrementada negativamente:

    • Energía activa E.P en kWh

    • Energía reactiva E.Q en kvarh

  • Los valores de energía se pueden restablecer.

NOTA:
  • Los valores de energía de entrada y salida se incrementan conforme al signo de energía establecido en el menú Metering setup ubicado en el menú de historial, mantenimiento y ajustes.

  • Como estándar, los valores de energía calculados totales son valores totales absolutos. Representan la suma de los valores de energía de entrada y salida

    • E.P = Σ E.P de entrada + Σ E.P de salida

    • E.Q = Σ E.Q de entrada + Σ E.Q de salida

  • Como opción (acceso exclusivo a través de la opción de comunicación COM), la energía se puede calcular en forma algebraica:

    • E.P = Σ E.P de entrada – Σ E.P de salida

    • E.Q = Σ E.Q de entrada – Σ E.Q de salida

    Estos valores se denominan energías con signo.

Frecuencia

La frecuencia del sistema de distribución se indica en Hz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?