短延时保护
-
短延时保护功能有助于保护配电系统免受预期短路的影响。
-
此功能测量实际的 rms 值。
-
短延时以及 I²t ON 和 I²t OFF 选项可用于通过下游断路器获得保护:
-
若选择了 I²t OFF:保护功能实现定时限曲线;
-
若选择了 I²t ON:保护功能实现 I²t 反时限曲线(最高 10 Ir)。高于 10 Ir 时,时间曲线为定时限曲线。
-
-
区域选择联锁 (ZSI)。
短延时和接地故障保护功能通过延迟上游设备从而为下游设备提供清除故障所需的时间,来启用延时保护。区域选择联锁可用于使用外部接线来获得断路器之间的全保护。
有关区域选择联锁功能的特性和外部接线,请参阅技术附录中的区域选择联锁 (ZSI)。
-
脱扣单元考虑间歇性故障,这些故障可能导致脱扣时间比设定值短。
-
有关出厂设置、设置范围、增量步长和设置精度,请参阅阈值和延时设置。
短延时吸合电流 Isd
| 吸合电流(精度 ±10%) | Isd = Ir x ... | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
时间延迟 tsd
| tsd 时间延迟(秒) | I²t OFF | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| I²t ON | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
| 在 I²t ON 或 I²t OFF 状态下,10 x Ir 时的脱扣时间 (ms) | 最长可复位时间 | 20 | 80 | 140 | 230 | 350 |
| 最长分断时间 | 80 | 140 | 200 | 320 | 500 |
如果使用的额定插头不支持长延时保护并且禁用了长延时保护功能,那么在标准情况下,短延时吸合电流 Isd 会自动乘以 In,而不是乘以 Ir。