DOCA0219ES-00

Mediciones de tensión

La unidad de control MicroLogic P está equipada con una fuente de alimentación de tensión trifásica que, con respecto al sistema de distribución, puede considerarse una carga delta. La fuente de alimentación trifásica reinyecta la tensión en una fase abierta. Las funciones de protección de tensión reaccionan como se indica a continuación.

Protección de tensión mínima

Esta función se basa en la medición de las tensiones de fase a fase.

En los diagramas 1, 3 y 4 de la página siguiente, se ha fundido un fusible. La unidad de control inyecta tensión en la fase fallida y mide una tensión de fase a fase superior a la tensión real. La tensión de fase a neutro debe ser cero, pero el valor medido no es cero.

En el diagrama 2, la tensión de fase a neutro es cero y la medición también indica cero.

Al limitar el umbral de disparo de la protección de tensión mínima al rango 80%-100% de la tensión nominal del sistema de distribución, las diferencias entre las tensiones reales y los valores medidos no son significativas y la unidad de control MicroLogic funcionará en todas las circunstancias de la forma prevista.

Protección contra el desequilibrio de tensión

Esta función se basa en la medición de las tensiones de fase a fase.

En los diagramas 1, 3 y 4 de la página siguiente, se ha fundido un fusible. La unidad de control inyecta tensión en la fase fallida y mide una tensión de fase a fase superior a la tensión real. La tensión de fase a neutro debe ser cero, pero el valor medido no es cero.

En el diagrama 2, la tensión de fase a neutro es cero y la medición también indica cero.

Al limitar el umbral de activación de la protección contra el desequilibrio de tensión al rango 0%-20%, las diferencias entre las tensiones reales y los valores medidos no son significativas y la unidad de control MicroLogic funcionará en todas las circunstancias de la forma prevista.

Fallo de fase

Las funciones de protección de tensión mínima y contra el desequilibrio de tensión no permiten detectar fallos de fase. La fuente de alimentación de MicroLogic requiere al menos dos fases (entre 100 y 690 V).

En los diagramas 1, 3 y 4, si fallan dos fases, la unidad de control MicroLogic P mide el valor de monotensión presente en las tres fases (por ejemplo, U12 = U23 = U31 = 410 V).

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4

Selección de entradas de medición de tensión

Las entradas de medición de tensión son componentes estándar de los conectores aguas abajo del interruptor automático.

Es posible medir la tensión del sistema de distribución de manera externa con la opción de entrada de medición de tensión externa PTE.

Con esta opción, se desconectan las entradas de medición de tensión internas. La opción PTE es necesaria para tensiones superiores a 690 V (en cuyo caso se requiere un transformador de tensión).

Cuando se implementa la opción PTE, el circuito de alimentación de la entrada de medición de tensión debe estar protegido contra los cortocircuitos. Instalada lo más cerca posible de las barras de bus, esta función de protección está garantizada por un interruptor automático P25M (intensidad de 1 A) con un contacto auxiliar (n.º cat. 21104 y 21117).

El circuito de alimentación de la entrada de medición de tensión está exclusivamente reservado a la unidad de control y nunca debe utilizarse para alimentar otros circuitos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?