DOCA0219ZH-00

电压测量

MicroLogic P 脱扣单元配备有三相电源,对于配电系统,该电源可被视为一种偏差负载。此三相电源对开路相重新注入电压。电压保护功能的反应机制如下所述。

最小电压保护

此功能基于线电压测量。

在下一页的图 1、3 和 4 中,熔断器已熔断。脱扣单元对故障相重新注入电压,并测量高于实际电压的线电压。相电压应为零,但测量值不为零。

在图 2 中,相电压实际为零,测量值也指示零。

通过将最小电压保护的吸合阈值限制在额定配电系统电压的 80%-100% 范围内,实际电压与测量值之间的偏差便不显著,MicroLogic 脱扣单元将在所有情况下以预期方式工作。

电压不平衡保护

此功能基于线电压测量。

在下一页的图 1、3 和 4 中,熔断器已熔断。脱扣单元对故障相重新注入电压,并测量高于实际电压的线电压。相电压应为零,但测量值不为零。

在图 2 中,相电压实际为零,测量值也指示零。

通过将电压不平衡保护的吸合阈值限制在 0%-20% 范围内,实际电压与测量值之间的偏差便不显著,MicroLogic 脱扣单元将在所有情况下以预期方式工作。

相故障

无法依靠最小电压和电压不平衡保护功能来检测相故障。MicroLogic 电源至少需要两个相(介于 100 与 690 V 之间)。

在图 1、3 和 4 中,如果两个相发生故障,MicroLogic P 脱扣单元将测量三个相的当前单一电压压的值(例如,U12 = U23 = U31= 410 V)。

图 1

图 2

图 3

图 4

选择电压测量输入

电压测量输入是断路器下游连接器上的标配器件。

可以使用 PTE 外部电压测量输入选件在外部测量配电系统电压。

使用此选件,可断开内部电压测量输入。电压大于 690 V 时,需要使用 PTE 选件(在这种情况下,需要用到变压器)。

在部署了 PTE 选件的情况下,必须对电压测量输入的供电电路进行短路保护。此保护装置安装在尽可能靠近母排的位置,此保护功能通过带辅助触点(目录号 21104 和 21117)的 P25M 断路器(额定电流为 1 A)来确保。

电压测量输入的供电电路专供脱扣单元之用,不得用于为其他电路供电。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?