DOCA0066ZH-05

脱扣应对

在应对脱扣前应采取的预防措施

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭设备的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 重新装上所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 如果在操作过程中发生绝缘故障,请立即修复安装错误。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

确定脱扣的原因

本地和远程指示提供可能的脱扣原因信息。

原因有以下几种类型:

  • 检测到安装错误

  • 检测到功能故障

  • 故意脱扣

装置发生故障后的脱扣

控制机构位置处于 Trip 上。

指示

可能原因

SD

手动脱扣:

  • Push-to-trip 测试

  • 手动使电动机构分闸

  • 断开断路器的连接

  • MNMX 脱扣线圈

SD 和 SDE

因电气故障脱扣,原因未知

电气故障脱扣后的设备维护

保护装置的脱扣并不会修正下级设备的故障原因。

警告
电气故障引起闭合的危险
未首先进行检查请勿再次闭合断路器,如有必要,请修理下级电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

在对保护装置的下游电气设备进行检查之前,必须先将馈电设备隔离。

短路后执行以下任务:

  • 仔细清除一切黑烟痕迹。烟雾颗粒可能导电。

  • 检查电源连接和控制线。

  • 空载操作断路器至少五次。

根据故障类型,对故障设备的全部或部分进行维护检查

  • 小故障:过载保护脱扣

    修理之后,必须执行检查 EFG

  • 严重或破坏性故障:

    • 未知电气故障引起的脱扣

    • 短路保护脱扣

    • 接地故障保护脱扣

    必须特别小心,以避免光伏应用中的双重接地故障。

    修理之后,必须执行检查 ADEGJ脱扣的断路器在恢复工作之前,必须对其进行检查。

注: 检查、测试和观察必须由具备相应资质的电气人员进行。

如果重启是高优先级的(例如安全装置),那么装置的故障部分必须被隔离和锁定以执行此项维护。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?