Historial de alarmas
Descripción general
Los registros del historial de alarmas describen las últimas 10 alarmas detectadas. El formato del historial de alarmas corresponde a una serie de 10 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen una alarma.
Los registros del historial de alarmas devuelven 32768 (0x8000) cuando no se utilizan.
Número de registro
Se necesita una petición de lectura de 5×(n) registros para leer los últimos n registros de alarmas, donde 5 es el número de registros de cada registro de alarma.
Por ejemplo, una solicitud de lectura de 5 × 3 = 15 registros requiere leer los últimos 3 registros de alarmas del historial de alarmas:
-
Los cinco primeros registros describen el primer registro de alarma (alarma más reciente).
-
Los cinco registros siguientes describen el segundo registro de alarma.
-
Los últimos cinco registros describen el tercer registro de alarma.
|
Dirección |
Registro |
Descripción |
|---|---|---|
|
0x1663–0x1667 |
5732–5736 |
Registro de alarma 1 (alarma más reciente) |
|
0x1668–0x166C |
5737–5741 |
Registro de alarma 2 |
|
0x166D–0x1671 |
5742–5746 |
Registro de alarma 3 |
|
0x1672–0x1676 |
5747–5751 |
Registro de alarma 4 |
|
0x1677–0x167B |
5752–5756 |
Registro de alarma 5 |
|
0x167C–0x1680 |
5757–5761 |
Registro de alarma 6 |
|
0x1681–0x1685 |
5762–5766 |
Registro de alarma 7 |
|
0x1686–0x168A |
5767–5771 |
Registro de alarma 8 |
|
0x168B–0x168F |
5772–5776 |
Registro de alarma 9 |
|
0x1690–0x1694 |
5777–5781 |
Registro de alarma 10 (alarma más antigua) |
Registro de alarma
Se necesita una solicitud de lectura de cinco registros para leer un registro de alarma.
El orden y la descripción de los registros de registro de alarmas son los mismos que los del registro de alarma 1:
|
Registro de alarma 1 (alarma más reciente) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|
0x1663 |
5732 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Código de alarma (consulte el párrafo siguiente) |
|
0x1664– 0x1666 |
5733– 5735 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora de la alarma Tipo de datos: ULP DATE |
|
0x1667 |
5736 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Tipo de suceso MSB = 0 (reservado) Ocurrencia del suceso: LSB = 1 Finalización del suceso: LSB = 1 |
Códigos de alarma
|
Código de alarma |
Descripción |
|---|---|
|
201 (0x00C8) |
Alarma definida por el usuario 201 |
|
202 (0x00C9) |
Alarma definida por el usuario 202 |
|
203 (0x00CA) |
Alarma definida por el usuario 203 |
|
204 (0x00CB) |
Alarma definida por el usuario 204 |
|
205 (0x00CC) |
Alarma definida por el usuario 205 |
|
206 (0x00CD) |
Alarma definida por el usuario 206 |
|
207 (0x00CE) |
Alarma definida por el usuario 207 |
|
208 (0x00CF) |
Alarma definida por el usuario 208 |
|
209 (0x00D0) |
Alarma definida por el usuario 209 |
|
210 (0x00D1) |
Alarma definida por el usuario 210 |
|
1013 (0x03F4) |
Prealarma Ir (PAL Ir) de protección de larga duración |
|
1014 (0x03F5) |
Prealarma Ig (PAL Ig) de protección de fallo a tierra |
|
1015 (0x03F6) |
Prealarma de protección de diferencial IΔn (PAL IΔn) |
|
La lista de alarmas predefinidas, entre las cuales el usuario puede elegir las 10 alarmas definidas por el usuario, está disponible en Alarmas definidas por el usuario. |
|