Gestión de contraseñas
Descripción general
El acceso remoto a datos de las unidades de control MicroLogic y los módulos ULP de la IMU está protegido por contraseña. El acceso remoto incluye:
-
La red de comunicación
-
Software EcoStruxure Power Commission
-
Pantalla FDM128
-
Las páginas web del IFE
Para el acceso remoto están definidos los cuatro perfiles que se indican a continuación. Cada IMU tiene una contraseña diferente para cada perfil de usuario.
-
Administrador
-
Servicios
-
Ingeniero
-
Operador
La contraseña de administrador es necesaria para escribir los ajustes en la unidad de control MicroLogic y los módulos ULP de la IMU mediante el EcoStruxure Power Commission Software EcoStruxure Power Commission.
Cada uno de los comandos intrusivos a través de la interfaz de comandos se asigna a uno o varios perfiles de usuario y se protege con la correspondiente contraseña de perfil de usuario. La contraseña para cada comando intrusivo se indica en la descripción del comando.
No se requiere ninguna contraseña para los comandos no intrusivos a través de la interfaz de comandos.
Contraseñas predeterminadas
ADVERTENCIA |
---|
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD
Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas
predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración,
los controles y la información del aparato.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
La contraseña predeterminada de cada perfil de usuario es la siguiente:
Perfil de usuario |
Contraseña predeterminada |
---|---|
Administrador |
‘0000’ = 0x30303030 |
Servicios |
‘1111’ = 0x31313131 |
Ingeniero |
‘2222’ = 0x32323232 |
Operador |
‘3333’ = 0x33333333 |
Cambio de contraseña
Una contraseña se puede cambiar con el Software EcoStruxure Power Commission.
Para cambiar la contraseña de un perfil de usuario, es necesario introducir la contraseña de ese perfil de usuario. Introducir la contraseña de administrador le permite cambiar la contraseña de cualquier perfil de usuario.
Una contraseña consta exactamente de 4 caracteres ASCII. Distingue entre mayúsculas y minúsculas y los caracteres permitidos son:
-
Dígitos del 0 al 9
-
Letras de la a a la z
-
Letras de la A a la Z
Contraseñas de la IMU
La unidad de control MicroLogic y los módulos ULP de la IMU deben estar protegidos por las mismas contraseñas para cada perfil de usuario.
Si se utiliza el software EcoStruxure Power Commission para modificar una contraseña, esta se modifica en la unidad de control MicroLogic y los módulos ULP de la IMU.
Es obligatorio asignar las contraseñas actuales de la IMU al nuevo módulo en la IMU en caso de:
-
adición de un nuevo módulo ULP en la IMU.
-
sustitución de la unidad de control MicroLogic o de uno de los módulos ULP de la IMU.
Utilice el software EcoStruxure Power Commission para cambiar las contraseñas del nuevo módulo por las contraseñas actuales de la IMU.
Ejemplo: Adición de un módulo IO en una IMU con una unidad de control MicroLogic y una interfaz IFE.
-
La IMU tiene contraseñas definidas por el usuario para cada perfil de usuario.
-
El módulo IO contiene las contraseñas predeterminadas para cada perfil de usuario.
Use el software EcoStruxure Power Commission para sustituir las contraseñas predeterminadas del módulo IO por las contraseñas definidas por el usuario de la IMU para cada perfil de usuario.
Restablecimiento de la contraseña
Si la contraseña de administrador de (IMU) se pierde o se olvida, puede restablecerse la contraseña predeterminada con Software EcoStruxure Power Commission y la ayuda del centro de asistencia al cliente de Schneider Electric.