EIO0000004432.03

Accessoires

Cette section présente les éléments optionnels vendus séparément.

Les produits peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir les dernières informations.
www.se.com/docs

Pour les contrôleurs hôtes et les câbles de connexion, consultez le manuel du pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.

Nom du produit Référence du produit Description
Interface USB (micro-B)
Câble USB de transfert HMIZG936 Câble pour transférer les données d'écran depuis un ordinateur (USB Type-A) vers le produit (USB micro-B)
Câble frontal USB (micro-B) HMIZSUSBB2 Câble de rallonge qui relie l'interface USB à l'écran avant.
Pince USB Type mini B*1 HMIZSCLP3 Pince pour éviter la déconnexion du câble USB (pour 1 port, USB Type mini B, 5 pièces/ensemble)
Interface USB (Type-A)
Câble frontal USB (1 m) XBTZGUSB Câble de rallonge qui relie l'interface USB à l'écran avant.

Pince USB Type-A (1 port)

HMIZGCLP1 Attache pour éviter la déconnexion du câble USB (pour 1 port, USB Type-A, 5 pièces/ensemble)
Autres
Feuille de protection d'écran HMIZD66W Feuille jetable résistante à la salissure pour écran 12 pouces panoramique (5 feuilles/ensemble).
Feuille de protection HMIZUV6W Feuille pour protéger l'écran des saletés et de la lumière ultraviolette, pour écran 12 pouces panoramique (1 feuille).
Feuille de protection UV d'écran HMIZG63W Feuille de protection UV jetable et résistante aux saletés pour écran 7 pouces panoramique (1 feuille/ensemble).
HMIZG65W1 Feuille de protection UV jetable et résistante aux saletés pour écran 10 pouces panoramique (1 feuille/ensemble).
HMIZG67W Feuille de protection UV jetable et résistante aux saletés pour écran 15 pouces panoramique (1 feuille/ensemble).

*1 L'attache USB mini-B peut être utilisée pour les câbles micro-B USB en option.

Accessoires d'entretien

Nom du produit Référence du produit Description
Attache d'installation HMIZGFIX3 Utilisé pour installer le modèle 7 pouces panoramique, 10 pouces panoramique ou 12 pouces panoramique dans un panneau solide (4 pièces/ensemble).
HMIZSFIXTF1 Utilisé pour installer le modèle 15 pouces panoramique dans un panneau solide (2 pièces/ensemble).
Connecteur d'alimentation CC XBTZGPWS1 Connecteur pour un câble d'alimentation CC.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.