EIO0000004432.03

Indications de voyant

Voyant d'état

Après la mise sous tension, l'indication d'état normal par le voyant DEL est : voyant rouge > orange clignote> voyant vert.

Couleur Indicateur Fonctionnement IHM
Vert Allumé En fonctionnement/hors ligne
Orange

Allumé

Logiciel en cours de démarrage
Rouge Allumé L'équipement est allumé.
- Éteint L'équipement est éteint.

Pour les autres indications DEL, reportez-vous au manuel de votre logiciel d'édition d'écran.

Voyant Ethernet

Couleur Indicateur Description
Vert (Link) Allumé La transmission des données est disponible.
Éteint Aucune connexion ou erreur
Vert (Active) Clignotant La transmission des données est en cours.
Éteint Aucune transmission de données
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.