EIO0000004432.03

Numéros de pièce

Liste de numéros de pièce

Gamme

Nom de la pièce

Numéro de pièce

Easy Harmony ET6

HMIET6400

HMIET6400

HMIET6401

HMIET6401

HMIET6500

HMIET6500

HMIET6501

HMIET6501

HMIET6600

HMIET6600

HMIET6700

HMIET6700

NOTE: Tous les numéros de pièce peuvent être suivis d'une lettre ou d'un chiffre.

Configuration du numéro de pièce

La construction des références des produits est décrite ci-après.

Position des chiffres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HMI

(modèle)

(série)

(taille)

(type)

ET

6

4 : 7 po panoramique
5 : 10 po panoramique
6 : 12 po panoramique
7 : 15 po panoramique

00 : Standard
01 : SIO (aucun port Ethernet)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.