EIO0000004432.03

Précautions pour intégration dans un produit final

Ce produit est conçu pour être utilisé sur les surfaces planes des boîtiers.
Pour HMIET6400, HMIET6401, HMIET6500, HMIET6501 et HMIET6600, la surface avant est classée pour le boîtier IP65.
Pour HMIET6700, la surface avant est classée pour les boîtiers IP65 et Type 4X (usage intérieur seulement).

Soyez conscient des points suivants lors de la construction de ce produit en un produit d’utilisation finale :

  • La face arrière de ce produit n’est pas approuvée comme boîtier. Lors de la construction de ce produit en un produit d'utilisation finale, assurez-vous d'utiliser un boîtier qui satisfait aux normes en tant que boîtier global du produit d'utilisation finale.

  • Installez ce produit dans un boîtier équipé d'une rigidité mécanique.

  • Ce produit n’est pas conçu pour une utilisation en extérieur. La certification UL obtenue est pour une utilisation en intérieur seulement.

  • Installez et opérez ce produit avec son panneau avant orienté vers l'extérieur.

NOTE: IP65 ne fait pas partie de la certification UL.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.