EIO0000004432.03

Procédure de retrait

Cette section décrit comment retirer ce produit du panneau.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant d'installer ou de retirer le produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
RISQUE DE BLESSURES
Ne faites pas tomber ce produit lorsque vous le retirez du panneau.
  • Tenez le produit en place après avoir retiré les fixations.
  • Utilisez les deux mains.
  • Pendant que vous appuyez sur le crochet, assurez-vous de ne pas blesser vos doigts.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Maintenez ce produit stabilisé dans la découpe du panneau pendant que vous installez ou retirez les vis ou les fixations d'installation.
  • Retirez ce produit en poussant le crochet ou en vous assurant que le verrou ne touche pas le panneau.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Desserrez les vis des attaches d'installation et retirez-les.
  2. Tout en poussant le crochet sur le dessus de ce produit, retirez lentement ce produit du panneau.
    1. Crochet

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.