EIO0000004432.03

Identification des pièces

HMIET6400 et HMIET6500

NOTE: Les figures ci-dessous illustrent HMIET6500.
Avant
Arrière
Haut
Bas
  1. Voyant d'état

  2. Interface USB (Type-A)

  3. Interface USB (micro-B)

  4. Compartiment de batterie

  5. Interface Ethernet

  6. Interface série (COM2)

  7. Interface série (COM1)

  8. Connecteur d'alimentation

*1 Cette marque indique les messages de sécurité concernant le câblage d'alimentation. Consultez Câblage de l'alimentation.

*2 Cette marque identifie les messages de sécurité concernant la batterie. Consultez Remplacement de la batterie.


HMIET6401 et HMIET6501

NOTE: Les figures ci-dessous illustrent HMIET6501.
Avant
Arrière
Haut
Bas

 A.  Voyant d'état

 C.  Interface USB (micro-B)

 D.  Emplacement de la batterie

 F.  Interface série (COM2)

 G.  Interface série (COM1)

 H.  Connecteur d'alimentation

*1 Cette marque indique les messages de sécurité concernant le câblage d'alimentation. Consultez Câblage de l'alimentation.

*2 Cette marque identifie les messages de sécurité concernant la batterie. Consultez Remplacement de la batterie.


HMIET6600 et HMIET6700

NOTE: Les figures ci-dessous illustrent HMIET6600.
Avant
Arrière
Bas
  1. Voyant d'état

  2. Interface USB (Type-A)

  3. Interface USB (micro-B)

  4. Compartiment de batterie

  5. Interface Ethernet

  6. Interface série (COM2)

  7. Interface série (COM1)

  8. Connecteur d'alimentation

*1 Cette marque indique les messages de sécurité concernant le câblage d'alimentation. Consultez Câblage de l'alimentation.

*2 Cette marque identifie les messages de sécurité concernant la batterie. Consultez Remplacement de la batterie.

NOTE: L'interface Ethernet 2 (ETH2) HMIET6700 n'est pas disponible. Ne retirez pas le bloqueur de port RJ-45.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.