EIO0000004432.03

Procédure d'installation

Cette section décrit comment installer ce produit sur le panneau.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant d'installer ou de retirer le produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Utilisez toujours le joint d'installation.
  • Maintenez ce produit stable dans la découpe panneau lorsque vous installez ou retirez les vis de fixation.
  • N'exercez pas un couple supérieur à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Placez le produit sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas.
  2. Assurez-vous que le joint est correctement enfoncé dans la rainure qui longe le périmètre du châssis du cadre de l'écran.
    NOTE: Utilisez toujours le joint d'installation puisque celui-ci absorbe les vibrations en plus de repousser les liquides.
  3. Selon les Dimensions de découpe du panneau de ce produit, ouvrez un trou de montage sur le panneau et attachez le produit au panneau à partir de l'avant.
    NOTE: Ce produit a un crochet en haut pour l'empêcher de tomber. Insérez la partie inférieure du produit dans l'ouverture du panneau, puis insérez la partie supérieure tout en poussant le crochet vers le bas.
    1. Crochet

  4. Insérez les attaches d'installation dans les fentes d'insertion du panneau de ce produit.
    1. Fentes d'insertion

    2. Fentes d'insertion (sauf HMIET6400/HMIET6401)

    3. Panneau

    4. Attache de fixation pour HMIET6400/HMIET6401, HMIET6500/HMIET6501 et HMIET6600

    5. Attache de fixation pour HMIET6700

    Le nombre d'attaches d'installation pour chaque modèle est le suivant.

    HMIET6400/HMIET6401 Haut - 2, Bas - 2
    HMIET6500/HMIET6501, HMIET6600 et HMIET6700 Haut - 2, Bas - 2, Gauche - 1, Droite - 1
  5. Serrez les vis de l'attache d'installation avec un tournevis.
    NOTE:
    • Le couple nécessaire est de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

    • Les fixations d'installation pour les équipements HMIET6700 peuvent être également vissées à la main.

    • Si les attaches ne sont pas correctement fixées, le panneau peut se déplacer ou tomber.

    1. Tournevis

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?