EIO0000004432.03

Interface série

L'interface série n'est pas isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont séparées à l'intérieur du produit.

DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE
  • Raccordez directement la masse du châssis (FG) à la terre.
  • Ne connectez pas d'autres périphériques à la terre par l'intermédiaire de la borne FG (masse du châssis) de ce périphérique.
  • Installez tous les câbles conformément aux réglementations et normes locales. Si les codes locaux n'exigent pas la mise à la terre, suivez un guide fiable tel que le US National Electrical Code, Article 800.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez un connecteur D-Sub à 9 broches avec des vis de montée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

Interface série COM1 RS-232C

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté produit :

Broche n° RS-232C
Nom du signal Sens Description
1 CD Entrée Détection de porteuse
2 RD(RXD) Entrée Réception de données
3 SD(TXD) Sortie Envoi de données
4 ER(DTR) Sortie Terminal de données prêt
5 SG - Mise à la terre du signal
6 DR(DSR) Entrée Ensemble de données prêt
7 RS(RTS) Sortie Demande d'émission
8 CS(CTS) Entrée Prêt pour émission
9 NC - Aucune connexion
Boîtier FG - Masse du châssis
La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Interface série COM2 RS-422/485

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté produit :

Broche n° RS-422/RS-485
Nom du signal Sens Description
1 RDA Entrée Réception de données A (+)
2 RDB Entrée Réception de données B (-)
3 SDA Sortie Envoi de données A (+)
4 NC - Aucune connexion
5 SG - Mise à la terre du signal
6 NC - Aucune connexion
7 SDB Sortie Envoi de données B (-)
8 NC - Aucune connexion
9 NC - Aucune connexion
Boîtier FG - Masse du châssis
La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.